请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8168 尊敬的达芬奇支持团队:
根据 DM816x 数据表(sprs614f.pdf:第93页)、USB0_R1、
USB 基准电阻器应44.2Ω±1%。
我客户的设计遵循数据表、但眼图是这样的
没有任何裕量。
当它减小电阻器值以增加驱动电流时、
眼图会增加裕度。
问题:
如果客户将更改 DM8168数据表中推荐的电阻器值、
会发生什么类型的问题?
此致、
卡纳