This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以太网

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631324/ethernet

主题中讨论的其他器件:TMS320DM8168

您好!

我正在尝试与处理器通信,我收到以下消息:

它显示 EMAC ID 的最后3个字节为0。 0。 0

我使用了 LAN8810 IC。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jadhav、

    您使用的是哪款 TI 器件(如果有)?

    您使用的是哪款 TI SDK (如果有)?

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的交流、

    我使用 TMS320DM8168达芬奇处理器、
    我们正在将其用于我们自己的设计板中。

    我还将一些位与工作卡进行比较、我得到 了一些位不匹配

    但我没有得到该寄存器的详细信息、

    这种不匹配是否是由于处理器的硬件缺陷导致的、具有不同的寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dattatray、

    您是否使用 DM816x EZSDK 5.05.02.00?

    DM816x EMAC MAC ID 寄存器位于控制模块:

    630h MAC_ID0_LO 以太网 MAC ID0低寄存器
    634h MAC_ID0_HI 以太网 MAC ID0高寄存器
    638h MAC_ID1_LO 以太网 MAC ID1低寄存器
    63Ch MAC_ID1_HI 以太网 MAC ID1高寄存器

    EMAC 引导需要以太网 MAC ID 电子熔丝器件。

    此致、
    帕维尔