Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
大家好!
我不能每两秒使用消息输出创建中断。 可能是有人可以查看我的 C 代码。
提前感谢您!
#include
#include
#include
#include
void timer_init();
void myIsr();
Timer_handle myTimer;
int main()
{
timer_init();
BIOS_start();
返回0;
}
void timer_init()
{
Timer_Params timerParams;
Timer_Params_init (&timerParams);
timerParams.runMode=Timer_RunMode_DYNAMIC;
timerParams.startMode = Timer_StartMode_Auto;
timerParams.period = 20000;
timerParams.periodType = Timer_PeriodType_micros;
myTimer = Timer_create (Timer_any、myIsr、&timerParams、NULL);
if (myTimer == NULL) System_printf ("计时器创建失败");
}
无效 myIsr()
{
system_printf ("tick\n");
}