This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DS90UB913A-Q1:DS90UB913A-Q1坐标 DS90UB964存在问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620200/linux-ds90ub913a-q1-ds90ub913a-q1-coordinate-ds90ub964-have-a-problem

器件型号:DS90UB913A-Q1

工具/软件:Linux

您好:

现在我使用913 + 964,可以拍摄,但只有一个 PROM,中间的显示屏幕有一个不正确的,有相同的马赛克,颜色也不正确,以下是我拍摄的视频,请告诉我,谢谢!!

e2e.ti.com/.../2678.07dc8cb743b887a14073d1ef2703876d.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪款处理器?
    哪个 SDK 版本?

    此致、
    Yordan