This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:引导 SD 卡时出现错误。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620323/linux-facing-error-while-booting-sd-card

工具/软件:Linux

大家好、

我在 Linux 上使用 VISION SDK 2.12。

我想准备 SD 卡并使其可引导以执行我的.out 文件。

我遵循了 VISION_SDK_UserGuide 中给出的所有步骤、但遇到了以下错误。

U-Boot SPL 2016.05-00001-gb15c7da (2017年8月23日- 17:41:41)                   
DRA752-GP ES1.1                                                              
**第一个描述符不是0:1 **上的主要描述符                          
未找到 MMC 设备1                                                       
***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境
                                       
尝试从 MMC1引导                
未找到 MMC 设备1                  
***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境
                                       
**分区1在设备0**上无效
SPL_register_fat_device:fat 寄存器错误--1
SPL_LOAD_IMAGE_Fat:读取图像 u-boot.img 时出错、错误--1
未找到 MMC 设备1                                                          
***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境                      
                                                                               
SPL:未找到分区表                                                   
SPL:无法从所有引导设备引导                                       
###错误###请重置电路板###     

您能否提供相同的解决方案。

此致、

Poonam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是哪个器件?
    是 TDA2x 吗?

    此致、
    Yordan