This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:寻找频率更高的 Sitara 器件

Guru**** 2569935 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623482/linux-am5728-looking-for-higher-frequency-sitara-device

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我们正在寻找具有4个或更高 DSP 内核的 Sitara 处理器、

或具有两个 DSP 内核和更高时钟速率(性能模拟至 4个 DSP 内核)的处理器。

BR

安特里克什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发帖。 您是否正在寻找双核 DSP @ 1.5GHz? 您会更具体地说更高的时钟速率吗?
    您是否检查了以下链接: www.ti.com/.../products.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    目前,我们使用的是具有 DSP 双核@ 750MHz 和双核@ 1.5GHz ARM Coretex-A15的 AM5728处理器。
    我们正在寻找具有4个 DSP 内核(@1.5GHz)和2个 ARM 内核的更高版本。处理器应具有 ARM Cortex-M4 (MHz)、PRU-ICSS、图形.Video 加速和显示。

    BR、
    安特里克什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antriksh、

    AM5728是 Sitara AM5x 系列的最高版本。 没有配备4个 DSP 内核的 Sitara AM5x 器件。

    您可以查看66AK2x 系列器件、该系列器件具有多达8个 DSP 内核。

    www.ti.com/.../overview.html

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Antriksh、
    请您向我们详细介绍您的应用吗?