This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PCA9535:PCA9535和 TCA9535

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9535, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618464/linux-pca9535-pca9535-and-tca9535

器件型号:PCA9535
主题中讨论的其他器件:TCA9535

工具/软件:Linux

您好、先生、

我知道 TCA9535 具有与 PCA9535相同的寄存器映射和地址。 无需将软件从 PCA9535更改为TCA9535

PCA9535TCA9535之间的主要差异

  • 与 PCA (低至2.3V VCC)相比、TCA 支持更低的工作电压(低至1.65V VCC)
  • TCA 改进了 POR 电路、支持不同的电源斜升。 PCA 对电源斜升速率有限制

我的问题是 TCA9535 引脚是否与 PCA9535兼容 ? 是否可以在 Linux DTS 中使用 PCA9535的系列?

http://elixir.free-electrons.com/linux/v3.18/source/Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio-pca953x.txt

比如

      GPIO@20{

             兼容="NXP、pca9505";

             reg =<0x20>;

             pinctrl-names ="default";

             pinctrl-0 =<&pinctrl_pca9505>;

             interrupt-parent =<&GPIO3>;

             中断=<23 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW_>;

      };

谢谢~

此致、

Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]我的问题是 TCA9535引脚是否与 PCA9535兼容?
    比较这两款器件的数据表。 特别是第5节引脚配置和功能。

    此致、
    Yordan