This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TAS6424L-Q1:TAS6424 ALSA 问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634884/linux-tas6424l-q1-tas6424-alsa-issues

器件型号:TAS6424L-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424TAS6424-Q1

工具/软件:Linux

我们正在尝试将 TAS6424Q1与 BeagleBone Green Wireless (am335 CPU)配合使用以获取音频接口。

我们编译了 Linux 模块(在 https://patchwork.kernel.org/patch/9792087/中提出)并将必要的节点添加到 DTS 中。 但我们在 alsamixer 中看不到 TAS6424作为声卡。

是否有人成功地使 TAS6424在 alsamixer 上显示为声卡、以便您控制音量?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohmed-Amjad、

    我是 TAS6424的应用工程师。

    TAS6424是一款音频放大器。  它没有到无线设备的直接接口。  它具有 I2C (低电平器件寄存器设置)和 I2S (具有时钟和数据的低电平音频总线)。  任何到 USB、无线或蓝牙等更高模块的接口都必须在特定的驱动程序中完成。

    希望这个论坛上对 BeagleBone 无线技术更熟悉的人可以帮助开发此类驱动程序。

    此致、

    图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是什么 Linux 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    我们不会尝试通过蓝牙或 Wifi 使用 TAS6424-Q1。 我们只想通过 Linux 中的 alsamixer 获得音量/功能控制。 我们找到了 TI Linux 模块补丁(请参考我的问题)。 但我们无法通过 alsamixer 控制 TAS6424、当我使用 aplay -l 命令时、它不会显示为声卡。

    提前感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    Linux 版本为4.4.4.91-ti-R134
    github.com/.../4.4
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这由 www.beagleboard.org 提供支持请在此处提出您的问题。 此论坛仅支持 TI 发布的 AM335x 处理器 SDK: www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM335X