This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:GPMC 时序神秘

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620783/linux-gpmc-timings-mystery

主题中讨论的其他器件:DM3730

工具/软件:Linux

您好!

我将 GPMC 与多个 TI 芯片和不同的操作系统结合使用。

因为、我知道 GPMC 配置基本上是总线上时序的配置。

我们遇到一个项目、在该项目中、我们使用完全相同的配置 GPMC (配置寄存器 CONFIG1-CONFIG7中的 SAM 值)、具有2个不同的操作系统(额定系统)、

然而、我们必须在软件读取或写入中插入延迟、否则读取/写入失败甚至完全挂起。  

例如、在写入中:

在一个项目中,它发生在 Linux/VxWorks 中。

在另一个项目中,虽然我在 u-boot 和 uC/OS 中使用相同的配置,但我仍然需要在读取/写入中插入延迟。

对于(I = 0;I < IN_LENGTH;I++)


OUT_REGS (NAND_DATA_LOCATION、src_buffer[i]);
 延迟(10);//<--> 增加延迟

是否有任何解释?

是因为使用不同的编译器吗?

它是否有其他配置差异(时钟)?

谢谢你。

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个内核? 您能提供 DTS 吗?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    这不是一个特定的 Linux 问题。
    这个问题更常见于 GPMC 控制器和 TI 芯片中的时序。
    在 u-boot 和 VxWorks 之间移动时、我在 am335中注意到了它。
    并注意到在 u-boot 和 uC/OS 之间移动时、dm3730中也是如此。

    GPMC 配置寄存器1-7是相同的,是否还有其他问题会导致这种差异?


    此致、
    已运行