This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:用于将信息从 u-boot 传递到 Linux 的 SRAM

Guru**** 2585515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620790/linux-sram-for-passing-information-from-u-boot-to-linux

工具/软件:Linux

您好!

通常允许在 u-boot 和 Linux 中使用 SRAM,还是 u-boot、Linux 使用其内存空间?

我正在寻找一种将信息从 u-boot 传递到 Linux 的方法、SRAM 似乎是一种很好的方法、尽管我不确定它是否已被使用。  

谢谢、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ran、

    u-boot 从 SRAM 运行、Linux 内核加载到 DDR 中并与 DDR 一起运行。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了更精确地从 SRAM 运行 MLO/spl、它会配置 DDR、之后 u-boot 可与 DDR 配合使用。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    右侧、

    因此、在 MLO 完成且 u-boot/Linux 开始充电后、SRAM 似乎可用于其他用途。

    谢谢、

    已运行