请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3
您好!
QSPI 接口的写入速度非常慢、因为传输由 M4 CPU 管理。 为了加快这一速度、我们正在使用链式 EDMA 而不是 CPU 进行传输。
转接:
- EDMA 将数据写入 QSPI 接口(QSPI_SPI_DATA_REG)
- EDMA 通过写入 QSPI 接口(QSPI_SPI_CMD_REG)触发传输
- QSPI 接口向 IRQ_XBAR 发出中断
- 来自 QSPI 的中断应触发下一个 EDMA 传输
我无法看到将 QSPI 中断绑定到 TRM 中的 DMA_crossbar 的事件。
是否有使用 QSPI 中断触发 EDMA 的解决方案?
我缺少什么吗?
为什么缺少该事件?
此致、
Simon