请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138工具/软件:TI-RTOS
大家好、我已经为 OMAP L138器件安装了 SDK 4.0.0.4、并且能够加载和运行一些默认的 rproc-dsp-FW 应用、但我想在 DSP 内核上加载和运行 LED 闪存非操作系统应用。
这是可行的吗?
引导 Linux 后、我执行了以下步骤:
* echo 'sttop'>/sys/class/remoteproc/remoteproc0/state
* echo 'start'>/sys/class/remoteproc/remoteproc0/state
出现以下错误:
无法找到资源表
Remoteproc: 引导失败-22
请告诉我、如果使用 Remoteproc、则可以从 Linux 启动任何定制 DSP 应用。 谢谢。