This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J6EVM5777:EVM5777G-03-20-00

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625867/j6evm5777-evm5777g-03-20-00

器件型号:J6EVM5777

您好、先生:

  我想知道 EVM 板。 EVM5777G-03-20-00。天气包括 仿真工具和下载器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所指的是哪种仿真工具?  

    谢谢

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用于调试和下载软件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否需要 Code Composer Studio? 还是 SDK? 不理解您的问题。

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是 SDK。 我从 计算机下载程序。 就像 JTGA 一样、连接计算机和 PCB 板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从此处免费下载最新的 Code Composer Studio 套件:    

    您可以通过 JTAG 连接 J6 EVM、并在 CCS IDE 中调试所需的任何内容。希望它能有所帮助。

    谢谢、

    Alex