This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6455:关于 McBSP

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6455

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627584/compiler-tms320c6455-regarding-mcbsp

器件型号:TMS320C6455

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

  我们 使用的是 TMS320C6455 DSP。 我们将 McBSP 配置为 UART。

我们正在使用 Tera Term GUI 发送和接收数据。使用某个时间后,它会进行结构化以发送数据,因此我们必须再次重新启动 TeraTerm。

有一个寄存器 PCR 来启用 TX I/O,在 SPCR RFULL 位中,RX I/O.应该为'0'来发送和接收数据。

SPCR 寄存器始终为0、但仍然无法连续发送/接收数据。

当 RFULL=0时、只会发生数据传输、但在我们的情况下、不会发生数据传输。您能解释一下原因吗。我们是否要进行其他设置?

  提前感谢、

此致、

Vaishnavi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan