This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4377:如何将 MPU 频率设置为1GHz

Guru**** 2568045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627664/am4377-how-to-set-mpu-frequency-to-1ghz

器件型号:AM4377

大家好、

您是否有任何将 AM437x idk 设置为1GHz 的指南?

谢谢!

BR、
丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是什么软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Processor SDK RTOS 版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    来自 AM437x 数据表、 www.ti.com/.../am4376.pdf 表5-2。 VDD_MPU opps (、以1GHz 运行 A9是 OPP Nitro、需要将 VDD_MPU 提升至1.325V。

    然后、您可以调整 PLLM、PPLD 以将其配置为1000MHz。 PLL 设置可以参考 ccsv7\ccs_base\emulation\boards\idk_AM437X\GEL\AM43xx_PLLconfig.gel 下的 GEL 文件。 目前、IDK AM437x EVM 以600MHz 的 OPP100运行。

    此致、Eric