This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:终止未使用的 SmartReflex 时钟和数据引脚

Guru**** 2587015 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620723/66ak2h14-terminating-un-used-smartreflex-clock-and-data-pins

器件型号:66AK2H14

您好!

请告诉我如何终止66AK2H14器件的未使用 SmartReflex 时钟和数据(VCL 和 VD)引脚。

保持它们处于非连接状态是否是一个好选择?

谢谢、此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    检查 Keystone II 器件硬件设计指南的第3.3节未使用时钟输入。

    此致、
    Yordan