This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:如何共享两个 C6748的外部存储器(DDR3) b/w?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620499/tms320c6748-how-to-share-external-memories-ddr3-b-w-two-c6748

器件型号:TMS320C6748
Thread 中讨论的其他器件:TS3DDR4000HiChamps、 我想知道如何共享外部存储器(DDR3) b/w 两个 C6748。 有没有办法解决这个问题? 如果您能给我一些建议、我将不胜感激。 例如、我可以使用 TS3DDR4000 DDR 开关/多路复用器吗? 此致、 j-Breeze
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将对此进行研究。 我将在这里发布我的结果。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TMS330C6748不支持 DDR3。 因此、您无法在两个 C6748之间共享外部 DDR3。
    实际上、除了直接连接 b/w C6748和 DDR 芯片外、我们不支持任何其他功能。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好、 抱歉我犯了个错误。 我的问题是如何共享两个 C6748的外部存储器(SDRAM/DDR2/mDDR) b/w。 我将尝试找到外部存储器共享、FPGA IP、使用双端口 RAM 等的解决方案。 此致、 j-Breeze