This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BEAGLEBK:用于 BeagleBone Black 的仿真器

Guru**** 2588065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628055/beaglebk-emulator-for-beaglebone-black

器件型号:BEAGLEBK

您好!

我正在考虑让 BeagleBone Black 发挥作用(主要是裸机代码)、并且非常希望启动并运行合适的调试器/仿真器。 我一直在研究一个经济实惠的方案、并得出以下结论。 如果有人能在我最终购买我不能做的硬件之前确认我正在正确的轨道上、那将是很棒的。

-最新的 MSP432 LaunchPad 配备了 XDS110仿真器。 性能页面显示了大约100kB/s 或6MB/分钟的 xfer 率、这对于测试小型裸机程序来说足够快。 我已经使用 MSP430 Launchpad 上的仿真器对 MSP430上的另一个电路板进行编程和调试、该电路板没有出现任何问题。 我是否可以期望 BBB 和 MSP432 Launchpad 同样易于实施?

-是否需要考虑任何硬件或软件限制? 在硬件方面、我知道我必须焊接一个特殊连接器、并且我需要一个适配器板用于常规0.1英寸光栅。

此致、

Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关适用于 AM335x 器件的推荐 JTAG 仿真器、请参阅此 wiki: processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Software_Design_Guide 查看"Procure Hardware Development Platforms & Emulation Tools"部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、

    我已经阅读了该 Wiki 的部分内容。 因此、我的问题对于 MSP432 LaunchPad 非常具体。 您对这样的星座有什么经验吗?

    此致、
    Shailesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、此论坛仅支持 Sitara 器件。