This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4376:通过 I2C 将 TMP275 IC 与 AM4376连接

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM437X, TMP275, AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614948/linux-am4376-interface-tmp275-ic-with-am4376-over-i2c

器件型号:AM4376
主题中讨论的其他器件:TMP275、TMDSEVM437X

工具/软件:Linux

您好!

我想通过 I2C 将 TMP275 IC 与 AM4376连接...对此我有一些疑问。

1.如何在主代码中包含或调用 I2C 库?

2. AM4376 EVM 板和定制板要使用哪个 I2C 库?

3.用于 I2C 接口或视频教程的任何演示代码或为 AM4376执行上述活动的步骤。

此致、

Dhara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dhara、

    有关支持 LM75兼容温度传感器(包括 TMP275)的 Linux 驱动程序的简短说明、请访问:
    www.ti.com/.../lm75sw-linux

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但如何配置 TMP275的寄存器? 我想将其"配置寄存器"配置为11位。 我该怎么做以及应该使用哪些 API/驱动程序?

    TI EVM TMDSEVM437X 内是否有用于 I2C 接口和从器件及其寄存器配置的驱动程序?

    此致、

    Dhara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dhara、

    您应在温度传感器 E2E 论坛部分中提出 TMP275特定问题、网址为:
    e2e.ti.com/.../243

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢


    Dhara