This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2EVM5777:EVE 加载程序文件问题

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628032/ccs-tda2evm5777-eve-load-program-file-problem

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 TDA2x EVM 板,并尝试 tidl 的测试应用程序。

在我获取.out 文件后、我尝试在 CCSv7上运行它。

DSP 可以、并创建.bin 文件。

但对于 EVE1、它会显示错误消息:

在"Console"窗口中、会显示:

ARP32_EVE_1:读取长度为0x4的第1页上的0x84b74044处的存储器块时遇到问题:(错误-1065 @ 0x84B74044)无法访问器件存储器。 验证内存地址是否在有效内存中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包7.0.48.0)
ARP32_EVE_1:文件加载器:验证失败:目标无法读取0x84B74044@数据
ARP32_EVE_1:GEL:文件:C:\processor_sdk_vision_03_00_00\ti_components \Algorithms\REL.TIDLOBJ.00.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07.00.00\modules\ti_dl\test\out\eve_test_dl_algo:加载失败。

我按照下面的说明操作、但它不起作用。(在 eve_sw_Getting Started.pdf 中)

在第4步中、我使用_EnableAllCore 而不是上面提到的 EVEXSSCIkEnable_API。

如果有人知道该解决方案、请与我分享。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过任何其他 EVE 输出文件?

    您能否确认可以正确地为 EVE 1进行 CLK 复位? 此命令的 GEL 控制台输出将有助于理解

    EVE 1的 MMU 设置看起来错误未正确发生。

    谢谢、Rgerads、

    Kumar.D

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 kumar.desappan:
    我尝试了另一个.out 文件、它显示了相同的错误消息。
    我尝试了上述 CPU 和系统复位过程、但我不知道如何确认 clk 复位?
    您能给我更详细的介绍吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黎志颖、

    只需检查 GEL 文件中以下宏的值即可。 您应设置以下值:

    VISION_SDK_CONFIG -> 0

    EVE_SW_CONFIG -> 1.

    如果您设置了上述值、但仍面临此问题、能否共享 EVE1SSClkEnable GEL 脚本的控制台输出?

    谢谢、此致、

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piyali Goswami、
    它的工作原理。
    我无法相信我没有将 VISION_SDK_CONFIG 重置为0。
    非常感谢。