This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:达芬奇 Linux EZSDK 上的 QT

Guru**** 2579535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615506/linux-tms320dm8148-qt-on-davinci-linux-ezsdk

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Linux

你好
我的客户有一项要求、即他们考虑使用 qt 作为叠加按钮和信号的方法、从而扩展其应用。 由于这是一个现有的产品变体、 他们仍在考虑保留基于当前 ti_d814x 的单元、并使用 EZSDK 版本 5.04.00.11。

他们询问 是否有任何支持 QT 5而不是 QT 4.7.2的 SDK 版本。 ?

 

此外、版税的状况如何

有人提到“DaVinci Linux EZSDK 是 TI 免费提供的,不需要任何运行时版税”,但他们想知道这是否也适用于 QT 许可。 从 他们在 SDK 中看到的内容来看、包含的 QT 框架是 Qtopia、它是 QT Embedded 的停产版本。 拥有 DaVinci EZSDK 是否意味 着他们可以在没有 QT 许可证的情况下编写非 GPL Qtopia 应用程序? 还是 仍然需要一个?

 

最后,他们不确定它的 qt 版本,即 qt 4.7.2,如果它遵守旧的 Qtopia 许可模式,您必须遵守 GPL 或商业许可证,或者它是否来自具有 LPGL 模型的主流 Qt 4.7.2。 在 SDK 中,我们可以看到对 Qtopia 的引用,但在 Internet 上浏览时,Qtopia 似乎是一个已停产的框架,最大版本为4.4.3 (来自 Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Qt_Extended)。 因此、SDK 中可能有更新、以获得主流 QT 4.7.2版本? 同样、我们能否手动升级到 QT 5+、即使最新的 SDK (5.05.02.00)仍支持4.7.2?


此致
Bob 熏肉


 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有人可以回复此帖子、即使它是负面的
    谢谢
    Bob 熏肉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    没有支持 Qt5的 DM814x EZSDK。 我想您可以升级到 Qt5。 有关更多信息、请参阅以下链接:

    processors.wiki.ti.com/.../Qt_4_to_5_Migration

    e2e.ti.com/.../443822
    e2e.ti.com/.../481795
    e2e.ti.com/.../180387
    e2e.ti.com/.../179163


    e2e.ti.com/.../479520
    e2e.ti.com/.../483469
    e2e.ti.com/.../161868

    e2e.ti.com/.../1460841

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    该帖子中的所有答案都是关于迁移到 Qt5、如果当前的 QT 4版本是 Qtopia 许可版本、这对我们来说只是一个优先级。

     

    我真正期待的答案是许可、如果使用 SDK 中的 Qt4版本、我们可以使用 LGPL 许可证、也可以不使用。  ?

     

    此致

    Bob 熏肉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件清单:提供有关 SDK 版本中包含的软件的许可证信息。 本文档位于[install-DIR]/docs 版本中

    TI-ezsdk_dm814x-EVM_5_05_02_00/docs/software_manifest.htm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pavel
    经过一段延迟后,我们检查 了软件清单(来自当前 ezsdk), 该清单指定了我们要使用的 QT 库位于 LPGL2.1下,因此似乎没有任何问题,包括没有商业许可证的库,因为我们不打算更改它们。

    但是,我没有下载确切版本的 ti_dm814x_ezsdk_5_04_00_11,我们在存档中找不到软件清单。
    您能否提供此版本的软件清单,或者告诉我们可以从哪里 获得该清单?

    谢谢
    Bob 熏肉

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    指向 EZSDK 5.04.00.11的链接如下所示:

    我还在附加此 EZSDK 5.04.00.11的软件清单文件

    e2e.ti.com/.../software_5F00_manifest.htm

    此致、
    帕维尔