请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3359 主题中讨论的其他器件:CCStudio、
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我计划购买基于 AM3359 MPU 的开发板、发现这款(
)最符合我在连接方面的需求(必须提供2个以太网和一个显示选项)。 是否有人知道该板是否可以直接与 CCStudio 和 StarterWare 配合使用? 如果没有、有人对与我链接的开发板具有类似连接级别的开发板有任何建议吗? 谢谢!