This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:SDXC 支持

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626893/am5718-sdxc-support

器件型号:AM5718

各位专家:

让我澄清一下 AM5718是否支持 SDXC?
它也可能与 Linux 驱动程序相关。

感谢你的善意帮助。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知工厂团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制器支持 SDXC、Linux 内核也支持 SDXC。 我们不支持 exFAT 文件系统、这些卡预先格式化。 您需要重新格式化为 ext2/3/4才能使用它。

    Steve K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    感谢您的快速回复。
    最好的雷加
    Hitoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AM5718

    您好、香榭丽舍

    我们有以下几个问题:
    1) 1) SDXC 卡格式化后4、它可以支持64GB 到256GB?
    2) 2)一个文件大小是否有任何限制?  我们需要大于64GB 的尺寸。
    3)更高的速度需求。 它能否支持比低于更高的速度?
      - SD 速度等级10 (10Mb/s)  
     - UHS-I 速度1类(10Mb/s)  

    此致、
    Hitoshi