This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:摄像头驱动程序安装

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BEAGLEBOARD-X15, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620137/am5728-camera-driver-installation

Thread 中讨论的其他器件:BeagleBoard-X15AM5728

我想安装 Point Grey 3.0 FlyCapture2的驱动程序、我使用 GS3-U3-41C6M-C 摄像头。 但我不知道如何分步执行? 我使用的是 Linux 14.04。 我使用 Beagle Board X15、AM57xx-EVM。 请帮帮我。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么 EVM? BeagleBoard-X15或 AM572x GP EVM?
    您使用的是哪种 Linux 版本?
    此摄像头如何连接到 EVM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 AM5728通用 EVM Beagleboeard-X15。 Linux 14.04。 我的摄像头是 Point Gray USB 3.0 (GS3-U3-41C6M-C)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 EVM 上运行 Linux 14.04?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,先生。 我在 PC 上运行 Linux。 我通过以下方式连接 PC 和 AM572x EVM: processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Training:_Hands_on_with_QT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    我按照中的说明操作:" FlyCapture2和 ARM 入门"。 我尝试在 BeagleBoard x15上安装 Linux 发行版。 然后、在我的板上看起来像一个提示行、显示"Ubuntu@ARM"。 但是、我不知道如何将驱动程序(FlyCapture 驱动程序)复制到板上进行安装? 如果我想使用 PC (Linux)连接 BB x15、如何安装驱动程序? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从您上一篇文章中可以看到您在其中使用 BeagleBoard x15和 Ubuntu Linux。 TI 在该论坛上不支持这两个选项。 请访问 www.beagleboard.org