This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:PG2.0的内部 OSC 校准

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634759/tda3-internal-osc-calibration-for-pg2-0

器件型号:TDA3

你好  

您能告诉我是否所有 TDA3x PG 2.0都校准了内部振荡器? 我提出这一问题是因为我们有2个 使用 DCC 的样本(B1和 C0 ->都使用 PG 2.0)、我们只有在 C0样本中具有良好的功能。 当 DCC 被启用时、B1采样返回一些中断。 从硬件角度看,SoC 模块没有区别。此外,软件也是相同的。  

谢谢!  

此致、克里斯蒂安。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克里斯蒂安:
    否、RC 振荡器未校准或不可调优。 我们在以下几个位置向 TDA3 TRM 添加了注释:

    注意:由片上32K RC OSC 提供的 RCOSC_32K_CLK 时钟不是精确的32KHz
    时钟。 频率可能会随温度和器件特性而变化。

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stanislav

    这与我拥有的信息不匹配。

    "TDA3x 具有32K 内部 RC 振荡器。
    –OSC 不准确,并且有 PVT 依赖性
    –如果已校准 OSC,则可以使用 OSC
    –校准将是2步
    •ATE 校准:在一个给定温度下熔合在 ATE 上测量的值
    •运行时间校准:基于存储在表中的离线特性映射的温度调节(< 1KB 大小)"

    基本上、我在问 TDA3x PG 2.0是否对电子保险丝进行了编程。

    谢谢!

    此致、克里斯蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克里斯蒂安:

    我将通过 CSR 单独回复您。

    此致
    Yashwant