This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:NAND 闪存 ECC 计算

Guru**** 2586535 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634957/linux-am3352-nand-flash-ecc-calculation

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

大家好、


我们在电路板中使用 AM3352 SoC。

-我在 NAND 闪存 ECC 错误计算中有查询、在 GPMC 接口中、我们配置了8位 ECC (BCH)、NAND 闪存(Samsung - K9F1G08U0D)仅支持1位 ECC。

1)问题:1 -如果我从 NAND 闪存中读取数据,谁计算1 位或8位 ECC 和校正1位或8位 ECC (即 GPMC 或 NAND 闪存)?

2)问题:2- 如果出现任何错误,请注意纠正 NAND 闪存或 GPMC 接口(配置的 GPMC 为8位 ECC,NAND 支持1位 ECC)错误。

此致、

Vamsi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ECC 计算由 ELM 模块完成、该模块是 GPMC 硬件的一部分。 更多详细信息、请参阅 AM335x TRM 修订版 P 的第7.1.2.3.12.3和7.4节。