This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:基于 DM385上色度键的位图

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627795/dm385-bitmap-based-on-chroma-key-on-dm385

器件型号:DM385

我们需要创建一个与捕获帧大小相同的位图、对应于 ISS/HD-VPSS 中每个捕获的帧

位图的内容需要符合以下要求

  • 将提供一系列 YCbCr 值
  • 假设帧大小为1920x1080、位图大小也将为1920x1080
  • 在每个 YUV 缓冲区中,我们需要在像素颜色落在给定 YCbCr 范围内的位置生成1的输出位图
  • 位图值的其余部分应为0

 

上述要求本质上是 Chroma-Keing 的一部分、它在该部分中确定 哪些 像素需要被黑色/褪色以进行混合。

 

请告诉我们 DM385是否支持上述要求。 我们浏览了 HD-VPSS 文档、其中讨论了对色度键控的支持、 但除此之外、不提供任何其他信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Juan:
    HDVPSS 的 CIG 和 GRPX 模块支持色度键控功能。
    根据要求、我们可以配置这些寄存器以启用色度键控功能。
    CIG 模块:CIG_reg2、CIG_reg3、CIG_reg4、CIG_reg5、CIG_reg9、 CIG_reg10
    GRPX 模块:区域配置属性的 disp_trans cfg 寄存器字段  
    有关寄存器配置的更多详细信息、请参阅 HDVPSS TRM
    此致、
    普拉什兰特
    Pathpartner Technology Pvt. Ltd.