This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDXEVM8148:TMDXEVM8148 EVM -多媒体示例的源代码

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634863/linux-tmdxevm8148-tmdxevm8148-evm---source-code-for-multimedia-examples

器件型号:TMDXEVM8148

工具/软件:Linux

你好

我是此 EVM 开发的新手。 因此、我想熟悉矩阵应用中的示例。

我将查看此 EVM 矩阵应用中提供的多媒体示例的源代码。 在矩阵应用程序中、我知道矩阵 qt 应用程序为这些多媒体示例生成单独的进程。 这些多媒体可执行文件(如 runCaptureEncode、runGSTDecodeDisplayLCD 等)在随 EZSDK 一起提供的文件系统中出现在/usr/bin 中。 是否有人可以帮助我查找这些示例的源文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以在/ezsdk/component-sources/omx 文件夹下找到 OMX 演示的源代码、例如捕获-编码、解码、显示。
    gstreamer 演示只 执行流水线。 可在此链接中找到示例流水线:
    processors.wiki.ti.com/.../DM81xx_Gstreamer_Pipelines

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔