This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:DM385上的 USB 驱动程序

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618512/linux-usb-driver-on-dm385

Thread 中讨论的其他器件:DM385

工具/软件:Linux

您好、Sirs、

我们使用的是带 IPNC 3.8的 DM385定制板。我们尝试在内核中启用 USB 主机((ohci-hcd)和 USB 串行驱动程序(选项、USB_WWAN、usbserial)、然后插入 USB 设备进行测试。但似乎没有成功。

我在/proc/tty/usb 中看不到 USB 器件的信息

我在/sys/dev/char 中看不到主要号码和次要号码

但我可以在/proc/devices 中看到字符器件(188 ttyUSB)

内核中的消息如下所示。似乎可以启用驱动程序。

------------

usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
usbcore:注册了新设备驱动程序 USB
usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc95xx
usbcore:注册了新接口驱动程序 CDC_eem
usbcore:注册了新接口驱动程序 usbserial
usbserial:USB 串行驱动程序内核
为 GSM 调制解调器注册的 USB 串行支持(1端口)
usbcore:注册了新接口驱动程序选项
选项:用于 GSM 调制解调器的 v0.7.2:USB 驱动程序
OHCCI_hcd:USB 1.1 "打开"主机控制器(OHCI)驱动程序
已初始化 SCSI 子系统
usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ACM
CDC_ACM:用于 USB 调制解调器和 ISDN 适配器的 v0.26:USB 抽象控制模型驱动程序
musb-hdrc:6.0版、host、debug=0
USBSS 修订版本4ea2080b
registerd cpi-DMA Intr @ IRQ 17.
Cpipi41初始化完成
musb-hdrc musb-hdrc.0:DMA 类型:dma-cppi41
MUSB CONTROLer-0修订版4ea20800
usb2phy:计算值 rxcalib(15) dac (30 14)
usb2phy:覆盖计算值 rxcalib(15) DAC (30 14)
usb2phy_config:musb (0) rxcalib Done、rxcalb 读取值6f6f5d76
TxFifo 空 intr 已启用
MUSB - hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、大容量组合、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB-ISO Tx、SoftConn)
MUSB - hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
musb-hdrc musb-hdrc.0:MUSB HDRC 主机驱动程序
musb-hdrc musb-hdrc.0:新的 USB 总线已注册、分配的总线编号1
集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
集线器1-0:1.0:检测到1个端口
MUSB 主机模式控制器位于 ce0a0000、使用 DMA、IRQ 18
musb-hdrc musb-hdrc.1:DMA 类型:dma-cppi41
MUSB CONTROLLER -1修订版4ea20800
usb2phy:计算值 rxcalib(15) dac (35 16 15)
usb2phy:覆盖计算值 rxcalib(15) DAC (35 16 15)
usb2phy_config:musb (1) rxcalib Done、rxcalb 读取值6f71e17e
TxFifo 空 intr 已启用
MUSB - hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、大容量组合、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB-ISO Tx、SoftConn)
MUSB - hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
musb-hdrc musb-hdrc.1:MUSB HDRC 主机驱动程序
musb-hdrc musb-hdrc.1:新的 USB 总线已注册、分配的总线编号2
集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
集线器2-0:1.0:检测到1个端口
MUSB 主机模式控制器位于 ce0a4800、使用 DMA、IRQ 19
USB 1-1:使用 musb-hdrc 和地址2的新型高速 USB 器件

------------

如何检查此问题?请向我们提供建议、谢谢。

此致、

拜伦