This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/OMAP-L138:TI 有 IPC v3示例 OMAPL138_BIOS_elf?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620518/rtos-omap-l138-dose-ti-have-ipc-v3-example-omapl138_bios_elf

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:TI-RTOS

大家好、香榭丽舍、 我正在寻找 IPC v3示例"OMAPL138_BIOS_elf"。 TI 有它吗? 如果不是、是否有发布计划? 此致、 j-Breeze
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将其转发给软件团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    J-Breeze、

    有关 IPC 示例的信息、请访问:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Big_Data_IPC_Examples
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_IPC_Quick_Start_Guide
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Image_Processing_Demo

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tsvetolin, 感谢你的答复。 但是、我询问了 OMAPL138_BIOS_elf。 在您告诉我的网站中、哪里可以找到有关 OMAP-L138的信息? 您可以再次查看吗? 此致、 j-Breeze
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    n`t OMAPL138目前没有开箱即用的 IPC 示例、但我们有一项要求、即我们正在跟踪想要在两个内核上使用 TI RTOS 的 ARM 和 DSP 用户。 我将在内部对团队执行 Ping 操作、查看是否可以提供时间线。

    IPC API 在所有平台上都是相同的、因此您可以参考其他 ARM +DSP 器件上的示例、并将其移植到此平台。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、您好、 感谢您的支持。 我希望我很快就能拿到时间线。 我将参考 K2G 上的 IPC 示例66AK2G_BIOS_elf、您之前在其他线程中告诉过我。 此致、 j-Breeze