This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:[DM388]使用 AR0521传感器时、传感器图像可以#39;t 经常显示。

Guru**** 2592270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626824/rtos-dm388-the-sensor-image-can-t-show-often-with-ar0521-sensor

主题中讨论的其他器件:DM388

工具/软件:TI-RTOS

您好、先生:

我们现在已在 dm388板上开发了 AR0521传感器。

传感器图像可以正常显示。

但我们遇到了一个大问题。

AR0521无法经常显示图像。

MIPI 数据通道2~5具有误差信号。

[主机] 0x5c001054:
[主机] 07F00000

CSI2无法接收任何帧。

[主机] 0x5c001074:
[主机] 0000012F          <--帧计数为零(位16~31)

这是时序问题。

有时是正常的。 有时会失败。

我们不知道。

你有什么建议吗?

谢谢~

DarkHoue2e.ti.com/.../fail.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是 EVM 还是定制平台?  

    请提供 ds摄像头 传感器板详细信息吗? 是定制板还是通过 LICAM 等供应商购买的定制板?  

    您是否在测试设置(SNR)上检查了 MIPI 接口信号稳定性?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravikiran:
    我们使用带 AR0521传感器的定制板。
    传感器板也是我们设计的。

    我们使用 MIPI 4通道连接到 AR0521。

    我们不知道如何检查 MIPI 接口信号稳定性。
    我们只知道 MIPI 接口有信号。

    Darkhou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    板载 MIPI 时钟设置必须与摄像头传感器的配置相匹配。
    此外、接口的时序必须与规格相匹配(例如保持时间)。

    请检查
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我建议在 EVAL 板上测试您的摄像头传感器、并在连接到定制板之前验证传感器是否正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravikiran:

    我们如何检查 MIPI 设置是否与 AR0521传感器匹配?

    我们现在在 dm388上使用500MHz。

    AR0521 MIPI 时序也设置为500m Hz。

    适用于 dm388和 ar0521吗?

    谢谢

    Darkhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要您的摄像头板不违反任何 MIPI 规格、就可以与 DM388配合使用