This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5505:Q.15格式表示

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627459/tms320c5505-q-15-format-representation

器件型号:TMS320C5505

您好!

我不熟悉 TMS320C5505、正在尝试了解 Q 格式。

DSP 使用 q.15格式运行。 我正在尝试实施滤波器。

我想知道如何表示 q 15格式中大于1的值。

我理解范围-1到1中的值可以由 q15格式表示。

但是,如果我的输入包含>1和<1的数据,该怎么办? 如何表示。  

我正在使用基于音频的应用程序、我的输入值可能会超过。

如何在 ezDSPVC5505 USB 记忆棒中处理这些问题

此致

Ramprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramprasad、

    我已将您的疑问转发给 C55x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramprasad、

    您应该对预期的输入值设置一些界限。 大多数输入信号都具有绝对最大值、因此您可以始终对其进行缩放、以便您的峰值输入为0、99999999等 然后、您可以安全地假设您的 Q.15格式代表您的输入值。 查看模数转换器的绝对最大输入范围、并将其作为可缩放的最大输入。
    希望这对您有所帮助。
    毫米