This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EXEVM:已安装 VFAT 器件上的 USB MUS_STORAGE 同步问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628061/linux-tda2exevm-usb-mass_storage-on-mounted-vfat-device-sync-issue

器件型号:TDA2EXEVM

工具/软件:Linux

大家好、

我们将 tda2ex EVM 与 VISION SDK 2.12结合使用

我们将 USB2用作小工具大容量存储。

1.将分区安装为  

安装-t vfat /dev/mmcblk0p4 /mnt

2.按如下方式加载驱动程序

modprobe g_mass 存储文件=/dev/mmcblk0p4 removable=1

当我在/mnt dir 上写入时、它不会与主机端同步(文件不会与主机和目标同步)。 在主机和目标上正确重新启动文件后  

如何在小工具大容量存储模式下同步主机和目标文件而不重新引导?

此致、

Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、

    我认为,不是通过设计使主机(以存储形式,如大容量存储)和设备(以已安装分区的形式)同时访问同一分区。 因此建议首先安装、写入分区、卸载该分区、然后插入 USB 海量存储驱动程序、并检查它是否有用。