This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:DCAN 邮箱

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620711/linux-processor-sdk-am335x-dcan-mailboxes

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

尊敬的:

     我想知道我可以使用的 CAN 器件的邮箱数量。 我可以更改 CAN 器件的邮箱数量吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 AM335x TRM 版本 P 的第23.3.3节:DCAN0和 DCAN1消息 RAM 最多可存储64条 CAN 消息。