This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:Android 版本错误

Guru**** 2549850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619532/linux-am5728-android-build-error

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好,香榭丽舍

 我正在开发 AM57 Android。

 发布"make all"和"make linux"时、我将会出现此构建错误。

 有什么意见?

BR RIO

make[1]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-android-am57xx-evm-04.00.00.04/board-support/linux-4.4.67 +gitAUTOINC+6e995fe41a-g6e995fe41a'
chk include/config/kernel.release
chk 包含/生成/ uapi/linux/version.h
CHK 包含/生成/ utsrelease.h
make[2]:`include/generated /mach-types.h'是最新的。
CHK 包含/生成/ bounds.h
CHK 包含/生成/ timeconst.h
CHK 包含/生成/ asm-offsets.h
调用脚本/checksyscalls.sh
CHK 包含/生成/ compile.h
gzip 内核/config_data.gz
chk 内核/config_data.h
DTC 驱动程序/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_slave_compat.dtb
dTB 驱动程序/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_slave_compat.dtb.S
驱动程序/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_slave_compat.dtb.o
LD 驱动程序/GPU/DRM/tilcdc/built-in.o
rm 驱动程序/GPU/DRM/tilcdc/tilcdc_slave_compat.dtb 驱动程序/GPU/drm/tilcdc/tilcdc_slave_compat.dtb.S
LD 驱动程序/GPU/DRM/built-in.o
LD 驱动程序/GPU/Built-in.o
LD 驱动程序/built-in.o
链接 vmlinux
ld vmlinux.o
MODPOST vmlinux.o
生成.version
CHK 包含/生成/ compile.h
UPD 包含/生成/ compile.h
CC init/version.o
LD init/built-in.o
KSYM .tmp_kallsyms1.o
KSYM .tmp_kallsyms2.o
LD vmlinux
SORTEX vmlinux
SYSMAP System.map
objcopy arch/arm/boot/Image
内核:arch/arm/boot/Image 已就绪
内核:arch/arm/boot/Image 已就绪
电弧/电弧/启动/压缩/吹扫
/bin/sh:1:未找到 lzop:
maked[3]:***[arch/arm/boot/compressed/pigy.lzo]错误1
make[2]:***[arch/arm/boot/compressed/vmlinux]错误2.
maked[1]:***[zImage]错误2.
make[1]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-android-am57xx-evm-04.00.00.04/board-support/linux-4.4.67 +gitAUTOINC+6e995fe41a-g6e995fe41a'
Make:***[Linux]错误2.