This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAP-L138:CAN't 读取 OMAP-L138 LCDK 的 ROM 引导加载程序版本

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, OMAP-L132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633028/ccs-omap-l138-can-t-read-rom-bootloader-version-of-the-omap-l138-lcdk

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件: OMAP-L132

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我目前使用的是具有 CCS v7.2的 OMAP-L138 LCDK 板。  

我正在尝试读取 ROM 引导加载程序的版本(应在器件的 ROM 上写入特定地址)、但在 CCSv7中看不到此类选项(不过我成功读取了 RAM 和高速缓存的内容)。 您知道如何从 CCS 读取器件的 ROM 吗?  

非常感谢、  

Armand  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给 CCS 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定如何通过 CCS 执行此操作、但此主题可能包含有用的信息:
    e2e.ti.com/.../202784

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!  

    我已经浏览过文档、我看不出附录 E 如何帮助、我可以在版本之间找到更新、但无法找到相应的更新日期。  

    此外,在介绍该文件时还写了:  

    OMAP-L132/L138引导加载程序驻留在器件的 ROM 中。 本文档介绍了引导加载程序使用的引导协议、讨论了生成引导脚本所需的工具、并讨论了引导加载程序的限制/假设。 OMAP-L132/L138引导加载程序已经过多次修订。 要检查设备的版本,请执行以下步骤。 1.连接 Code Composer StudioTm软件中的设备。 2.选择 View→Memory。 3.在存储器窗口的顶部输入 ROM 起始地址0xFFFD0000。 4.在底部选择字符模式。 文本 d800k008应出现在偏移量0x08的存储器窗口中。 对于早期的 ROM 版本、文本也可能显示为 d800k002、d800k004或 d800k006。 生成引导映像时,了解 ROM 版本非常重要。 如果在“内存”窗口中看不到这些值,则本文档不适用于您的设备

    我尝试按照说明的步骤通过 CCS 读取版本、但我没有成功。  

    我无法访问 ROM 存储器、只能访问 RAM 和不同的缓存。  

    我缺少什么?  

    我使用的是 CCS 7.2。  

    此致、  

    Armand  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知设计团队。 反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Armand、

    请使用此处提供的调试 GEL 文件。 它将捕获器件版本 PG 2.1、之后将具有 D800K008 ROM 版本(最新版本)
    processors.wiki.ti.com/.../OMAP-L1x_Debug_Gel_Files

    此致、
    Rahul

    引导加载程序应用手册指示如何从位置 0x11700000读取 ROM 版本。 如果您无法使用 CCSv7查看此存储器位置、我认为 CCS 存储器视图存在一些问题 、导致了此问题。 如果您将视图更改为8位字符、则可以看到 ROM 版本字符串。