This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:TMS320C6748的 CPU 频率

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627923/tms320c6748-cpu-frequency-of-tms320c6748

器件型号:TMS320C6748

您好!  

我使用的是 TMS320C6748 lcdk 套件。 现在、我们必须知道套件的 CPU 频率。 如何找到它?

我正在使用 Code Composer Studio 中的 TSCH 和 TSCL 寄存器来找出执行函数时钟周期的数量。 差值计数必须与 CPU 频率相乘。 我是对的吗?

相关信息

Shalini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅器件数据表的图6-9 PLL 拓扑。 DSP 子系统时钟、即 SYSCLK1、通过 PREDIV、PLLM、POSTDIV 和 PLLDIV1步骤从 OSCIN 获得。 据我所知、这些值存储在相应的寄存器中、可由 DSP 读取。 然后、了解 OSCIN 频率后、可以计算在到达 SYSCLK1的过程中如何转换 IN。

    至于您的最后一个查询、我没有完全得到它。 如果您减去 TSCL/H 计数、则会得到以 CPU 时钟数表示的时间周期。 如果您想要获得绝对时间、则必须乘以时钟周期、该时钟周期显然与时钟频率相反。

    希望这对您有所帮助。