This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6713B:1.

Guru**** 2589580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626055/compiler-tms320c6713b-1

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:TI C/C++编译器

下午好。

我在工业电路板上使用 DSP TMS320C6713以及 CCS5.4。 我没有调试 dsk6713。
我了解了如何创建简单的应用、并将其加载到 DSP 内核中。 我需要将程序加载到闪存中、以便我的 DSP 可以在重新启动后执行我的程序。 请告诉我如何将程序加载到 DSP 的闪存中。

非常感谢。
此致、Leshcheonok Ilya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。

    如果您使用 SDK 或尝试加载裸机示例、您可以分享吗?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下午好。

    谢谢你。 我没有 SDK。 我们公司在其硬件上使用 DSP TMS320C6713。 我需要了解如何将程序加载到板上的闪存中。 首先、我要尝试下载闪存中的常用程序"Hello World"、以确保电路板在过载后自主工作。 请告诉我如何将程序加载到闪存中。
    谢谢你。
    此致、Leshcheonok Ilya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ilya、

    我们的大多数 C6713文档位于 processor.wiki.ti.com 和 TI.com 上、可轻松找到。

    我将为您提供一些有用的资源,以便您从以下内容开始:
    processors.wiki.ti.com/.../C6713DSK_in_CCSv5
    processors.wiki.ti.com/.../Flashing_the_C6713_EVM


    次级引导加载程序应用手册:
    www.ti.com/.../spra999a.pdf

    芯片支持库
    processors.wiki.ti.com/.../Chip_support_library

    电路板制造商测试示例:
    c6000.spectrumdigital.com/.../


    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下午好!
    感谢您发送的材料。 在对它们进行了研究之后、我了解了将文件上载到闪存的原则。
    我下载了程序 FlashBurn4、以便将程序加载到闪存中。 但在 FlashBurn4中、您需要输入 fbtc 文件来对 DSP TMS320C6713进行编程。
    请告诉我在哪里可以获得用于对 TMS320C6713的闪存进行编程的*。fbts-file?

    此致、Leshcheonok Ilya
    newmail36@mail.ru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ilya、

    我n`t 在 wiki 中看到对.fbts 文件的引用:
    processors.wiki.ti.com/.../Flashing_the_C6713_EVM

    您能不能指出哪些配套资料要求您填充此文件以对闪存进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好。

    很抱歉打印错误。 问题是关于 fbtc-文件。 在 wiki 中、您提供的"proces... Flashing _ The _ C6713 _ evm"包含有关如何使用 FlashBurn 程序的过期信息。 现在使用程序 FlashBurn 4的版本。 使用 fbtc-文件。 因此、我问您、在哪里可以获取这个 fbtc-文件、看看如何为我的电路板创建我自己的 fbtc-文件?

    此致、

    Ilya Liashchonak

    newmail36@mail.ru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,在官方网站 SDS 上,FlashBurn 4计划不存在。 此程序不存在于 www.softwaredesignsolutions.com/flashburn.aspx、也不存在于 www.softwaredesignsolutions.com/.../setup FlashBurn DSK v460 rev771.exe。 我找不到创建 fbtc i 的实例。 请帮助我获取有关该内容的实际信息、以及如何将程序加载到闪存中。

    此致、Ilya Liashchonak
    newmail36@mail.ru