This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6748:UPP 驱动程序是否支持 SYS/BIOS?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620467/rtos-tms320c6748-does-upp-driver-support-sys-bios

器件型号:TMS320C6748
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:TI-RTOS

我现在正在处理与 FPGA 的 upp 接口、但我发现仅在支持 DSP/BIOS v5的 PSP v1.x 中提供 UPP 驱动程序。 我如何解决这个问题? plz 帮助我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiawei、

    我已将其转发给软件团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前没有计划在 TI RTOS 中为这些器件支持 UPP 驱动程序。 我们建议您与提供 FPGA + OMAPL138/C6748平台的 Critical Link 等第三方联系、以查看它们是否具有 TI RTOS 支持的 uPP 驱动程序。

    此致、
    Rahul