This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRV2624:DRV2624

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627204/linux-drv2624-drv2624

器件型号:DRV2624

工具/软件:Linux

尊敬的 Sirs:

我面临一个问题。 我们有一个器件、它上的由 DRV2624控制的振荡器不会振动。 波形和序列发生器配置正确。 振荡器可以在另一个器件上工作(寄存器设置、软件和器件都相同)。

问题器件的内核错误为"drv2624_set_GO_bit、GO 失败、停止操作"、寄存器写入和读取正在正常运行。

您能不能帮助分析问题的原因。 DRV2624中是否有检测任何错误的方法? 寄存器的状态是否可以读取和分析。


地址:0x01、值为0x04。


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪款处理器? 哪款 Linux SDK?

    详细说明您的用例。

    此致、
    Yordan