This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:UART 数据丢失

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627885/linux-am3358-uart-data-loss

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

我正在使用8250驱动程序在串行接口上进行开发。

如您所见、

在发出 RTS 信号后,将输入一些接收数据。

我认为、如果 RTS 信号打开、则不会再接收到数据。

我使用的是 SDK 版本"ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-02.00.02.11"

和、我禁用了 DMA (CONFIG_SERIAL_8250_DMA=n)

如果我启用 DMA、即使缓冲区已满、也不会发出 RTS 信号。

我该解决什么问题?

有人有什么想法吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。