This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:为 u-boot 和内核启用调试符号

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627389/linux-processor-sdk-am335x-enable-debug-symbols-for-u-boot-and-kernel

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

需要为 u-boot 启用调试符号v2017.09、 am33x-v4.12并为 Beagle Bone Black 启用内核。 启用符号需要什么?  CCS 和仅用于常规调试。

按照基本说明操作。

https://eewiki.net/display/linuxonarm/BeagleBone+Black

2.需要在 u-boot 中启用调试。  执行此操作的正确位置是修改 CONFIG.mk LDFLAGS :=-DDEBUG 吗?  或者、需要什么?

3.在内核中启用调试打印消息,当 menuconfig 配置调试时,级别8-15的调试级别是什么?