This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:TLV320AIC3101在外线中有一个节点

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627736/linux-tlv320aic3101-has-nosie-on-line-out

工具/软件:Linux

今天我谈了一个问题。 我的原理图如下。现在 C20和 C24的值为0.1uf。 电阻 器 R218和 R216未组装。我的平台为 MCIMX6Q5EYM10AD。我有两 个端输入 Audio2_IN 和 AUDIO1_IN,它们连接 到外部接口,当我测试时 ,我 将一个线路插孔连接 到 Audio2_IN 和 AUDIO1_IN 和 GND, 并 将另一个插孔连接到 Lineout_L 和 Lineout_R 和 GND。然后程序 在 Audio2_in 和 lineout 之间建立循环, 我 在 AUDIO_1IN 和 Audio2_IN      ?音乐,而我通过连接到线路的插孔听到音乐。我发现有太多噪音,什么问题,有人能帮助我非常担心

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 平台不支持 IMX6。 我不知道处理器连接每个接口的硬件要求、也不熟悉它们的 SDK。

    此致、
    Yordan