This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:使用 I2C 工具测试 Cape EEPROM 的 I2C 工作构建和测试程序

Guru**** 2592490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627827/linux-processor-sdk-am335x-i2c-working-build-and-test-procedure-to-test-cape-eeprom-with-i2c-tools

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

你(们)好

请使用 Beagle Bone 板上的 EEPROM 帮助测试 i2c

我已经被发布了3次以上、但在测试这方面没有正确的程序/响应

请你提供帮助

需要使用 i2c 工具来测试 i2c 驱动器的读取和写入

写入或读取失败时始终会出现错误

请检查并帮助我我我已经完成了许多帖子、您 可以查看这些帖子

谢谢你

Deepak R