This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM8107:DM8107AAAR21与 DM8107AAARD21之间的区别是什么

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634866/dm8107-what-is-the-difference-between-dm8107aaar21-vs-dm8107aaard21

器件型号:DM8107

大家好、团队、

DM8107AAAR21与 DM8107AAARD21有何区别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些器件具有不同的工作温度范围。

    DM8107AAAR21:0C 至95C

    DM8107AAARD21:-40°C 至95°C

    谢谢。