This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDSLCDK6748:!错误:器件为'null 和#39;或者 CCS 当前无法识别。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627165/rtos-tmdslcdk6748-error-device-is-either-null-or-is-currently-not-recognized-by-ccs

器件型号:TMDSLCDK6748
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:TI-RTOS

我按照文档 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Rebuilding_The_PDK 创建了示例项目、但失败了。

输出低于:

我设置了 env 变量  

CCS_INSTALL_PATH=D:\ti\ccsv7
tools_install_path=D:\ti 

CCS 已安装 PDK 软件包

我确定在执行脚本之前已关闭 CCS。 我使用的是 CCS7和 LCDKC6748。 我在 App Center 中找不到与 C6748相关的应用程序。 如何解决此问题? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    请分享您正在使用的 RTOS SDK 版本。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装 CCS 时,是否选择了 ARM 处理器支持? 如果您看到日志,则会显示它正在尝试在超集 ARM9+C6748 (OMAPL138 )设备上为 ARM 生成项目。 对于 C6748器 件、由于使用 C6748器件、因此需要使用以下语法、以便仅为 DSP 生成项目。

    pdkProjectCreate.bat OMAPL138 lcdkOMAPL138小全 DSP 

    n`t 这是否起作用。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。 我创建 DSP 部分示例。 它现在可以工作了。 谢谢您、Rahul Prabhu