请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5726 您好、专家、
客户对 AM5726的 DDR3 CKE 有一些疑问。
我们可以看到、在 AM5726上、CKE 始终为0 (低电平)、当从 CPU 或 DSP 进行数据访问时、它会传输到1 (高电平)。 在先前的芯片上、如 DRA62x、CKE 线始终为高电平。
我们是否可以像 DRA62x 一样修改寄存器来控制 CKE 以使其保持高电平?
2.客户担心 CKE 上从0到1的转换会影响 DDR3数据的完整性。 您是否认为这是可能的、或者我们需要关注什么?
谢谢你。
此致、
艾伦