This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:AM437x 的电流消耗和 TPS65218的输出电流

Guru**** 2590900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625486/am4378-current-comsumption-of-am437x-and-output-current-of-tps65218

器件型号:AM4378
主题中讨论的其他器件:TPS65218

您好!

让我谈谈 AM437x 和 TPS65218的功耗。

AM437x 数据表中描述了 CAP_VDD_RTC 和 VDDS_RTC 的功耗。
它们最大为2和5mA

但是、在 TPS65218数据表中描述了 DCDC5/6输出电流的功耗。
它的最大值为100μA μ A

(1)在这种情况下、我想确认 RTC 消耗的最大电流值为 AM 437x。
(2) AM437x 能否在 RTC 的备用电池上接受这种当前最坏的情况?

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yordan

    感谢你的答复。
    我明白了。 我等待你的答复。

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用](1)在这种情况下、我想确认 RTC 消耗的最大电流值为 AM 437x。 [/报价]
    这与 AM437x 数据手册中的规定相同。

    [引用](2) AM437x 能否在 RTC 的电池备份中接受当前最坏的情况?[/引用]
    您是说 AM437x 可以接受来自 RTC 备用电池的2mA 和5mA 电流? 在这种情况下、是的、这应该是可能的。

    有关其他功耗计算、您可以查看此 wiki 和功耗估算电子表格:
    processors.wiki.ti.com/.../AM437x_Power_Estimation_Tool

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yordan

    感谢你的答复。

    我不明白为什么这是可能的

    我的问题是

    TPS65218的最大电流 DCDC5/6为100uA

    但是

    AM437x 的 CAP_VDD_RTC 和 VDDS_RTC 消耗分别为2和5mA

    为什么这是可接受的?

    此致

    高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hiroyasu:

    很抱歉、很显然我第一次没有收到您的问题。 让我与硬件团队一起检查一下这个问题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroyasu-san、

    TPS65218规格显示了 DCDC5/6的两个最大输出电流、具体取决于模式:

    最大值:纽扣电池模式下为100uA (Vin_BU=0)

    最大值:主电源处于活动状态时为25mA (Vin_BU 介于2.7和5.5V 之间)

    AM437x 数据表仅规定了您提到的电源轨的最大可能电流消耗、而不考虑模式。  因此、TPS65218可以在主电源处于活动状态时处理最大值。  

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、James

    谢谢!
    我明白了。

    此致
    高贵须