This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:添加任务

Guru**** 2585945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619424/rtos-tms320c6678-add-a-task

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我的工具:
操作系统:Win7
电路板:定制
CCS:V7
XDC:3.23.4.60
SYS/BIOS:6.33.6.50
NDK:2.21.2.43

我将" C:\ti\pdk_C6678_1_1_2_6\packages/ti\drv\examplpleProjects\SRIO_TputBenchmarkingTestProject "设置为我的基础项目。

当我动态创建一个任务时、一切工作正常、但 当我创建静态任务时、会出现一些问题。

我添加了如下任务:

我按如下方式添加了构建报告:

e2e.ti.com/.../1856.Console.txt

我认为需要在" *。cfg " 文件中进行一些更改。

请指导我。  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dariush:

    我已将其转发给 RTOS 团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dariush

    >>未定义符号" multicoreTestTask"
    是否在项目中实现并添加了此函数 multimeTestTask()?

    此外、文档中的"3.3.2静态创建任务"部分可能会有所帮助:www.ti.com/lit/pdf/sprabw1

    此致、Garrett