This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2E05:关于输入时钟设计问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05, CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627202/ccs-66ak2e05-about-input-clock-design-issue

器件型号:66AK2E05
主题中讨论的其他器件: CDCM6208V1CDCM6208

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好,先生  

我们将使用 CDCM6208V1生成到66AK2E05平台的时钟。

 

TI 是否有有关如何将 HSCL 连接到 LVDS 的参考设计或用户指南??

感谢你的帮助

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yimin、

    我已将您的查询转发给硬件设计团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yimin、

    您的需求是什么?  CDCM6208可以驱动66AK2E05上的时钟输入、如 EVM 中所示、并在硬件设计指南中进行讨论。

    如果您需要通用信息、请参阅 http://www.ti.com/lit/pdf/sprabi4上的《KeyStone 时钟设计指南》。  直流偏置和 差动摆幅(振幅)标准之间的接口差异。   对于大多数转换、应实施无源组件网络 CON。

    Tom